This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV612:偏置电流、偏移电流、输入引脚内部保护二极管

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV612, LMV931-N, LMV341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/711245/lmv612-bias-current-offset-current-input-pin-internal-protection-diode

器件型号:LMV612
主题中讨论的其他器件: LMV931-NLMV341

偏置电流和偏移电流的最大值是多少? 手册中只有典型值(15nA 和13nA)、没有最大值。

2.输入引脚是否具有过压保护二极管?


图 R1和 R28是100Ω Ω 精密电阻器、可将4mA 至20mA 信号转换为电压信号。

为了最大限度地减小精密电阻采集电流信号的影响、将 R3和 R5修改为1MΩ Ω、而 LMV612偏置电流和偏移电流会影响信号精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rengui:

    如果数据表中没有给出偏置电流和偏移电流的最大值、则它不是一个经测试和保证的值。 典型值包含与参数值平均值的±1标准偏差、因此典型规格将涵盖~68%的器件。

    在数据表的第7.2节中、您可以看到功能方框图和随附的 ESD 二极管。 有连接到 VCC 和 VEE 的二极管。 如果您在设计中担心电气过载情况、建议不要打开这些电源并使用外部保护组件。

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rengui:

    如果您想要具有指定最大值的类似器件、请查看 LMV341和 LMV931-N 这些器件具有相似的电气性能特性、并完成了更多测试(这将保证器件符合数据表中的规格)。

    最棒的
    Paul