This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV931-N:输入 CM 范围规格...排印错误?

Guru**** 1214540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/686266/lmv931-n-input-cm-range-spec-typo

器件型号:LMV931-N

大家好、

您能否帮助我了解这是数据表中的拼写错误还是这是此器件的真正问题?

标记为下面显示的典型共模 IP 范围为0.2V 至3V? Vcc 为2.7V。 我没有得到这个。

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、
    很抱歉、数据表不清楚。 数据表试图传达 VCM 范围为:(V-)-0.2V 至(V+)+0.2V。 请注意、这是一个轨到轨器件。 因此、对于 A Vs = 2.7V (V-连接到 GND)。 VCM 范围=(0V-0.2V)至(2.7V+0.2V)=-0.2V 至2.9V。 在25°C 时是如此。 我希望这对您有所帮助!

    此致、
    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    如果温度低于85C、则有效输入范围为-0.2V 至3V、比电源轨低200mV、比电源轨高300mV。
    这并不奇怪或不正确。 输入范围(对于 RRI 运算放大器)通常会小幅超出电源电压。
    请注意、在125C 下、有效输入范围可能在电源轨内部(不超过)为200mV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron、

    我认为我明白了。 数据表规格似乎表示以下条件下的 MAX:

    25C 是 V+加上.2 (2.9V)
    85C 为 V+ (2.7V)
    125C 为 V+减去0.2 (2.5V)

    但是、所有三个温度范围的典型值均为3V。 因此、我们可能会发现某些器件可以处理 V+= 3V、但为了安全起见、我们应根据温度保持低于这些最大值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    是的、您理解正确。
    典型规格几乎始终针对25°C 工作温度给出。 在这种情况下、文字环绕使其看起来像典型规格包括其他温度、但典型值适用于25°C。