请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMV931-N 大家好、
您能否帮助我了解这是数据表中的拼写错误还是这是此器件的真正问题?
标记为下面显示的典型共模 IP 范围为0.2V 至3V? Vcc 为2.7V。 我没有得到这个。
谢谢、
Brian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您能否帮助我了解这是数据表中的拼写错误还是这是此器件的真正问题?
标记为下面显示的典型共模 IP 范围为0.2V 至3V? Vcc 为2.7V。 我没有得到这个。
谢谢、
Brian
您好 Brian、
很抱歉、数据表不清楚。 数据表试图传达 VCM 范围为:(V-)-0.2V 至(V+)+0.2V。 请注意、这是一个轨到轨器件。 因此、对于 A Vs = 2.7V (V-连接到 GND)。 VCM 范围=(0V-0.2V)至(2.7V+0.2V)=-0.2V 至2.9V。 在25°C 时是如此。 我希望这对您有所帮助!
此致、
Bala Ravi