请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:ADC16DV160、 LMH6554、 THS4541您好!
在我们的应用中,我们计划使用 ADC p/n ADC16DV160,该 ADC 的输入是 脉冲输入,宽度约为100ns,幅值从0到2V 不等。与您的团队讨论后,我们需要使用差动放大器。我们是否可以将 LMH6554差动放大器与 ADC16DV160配合使用? 您能不能建议 ADC 的输入电路将0转换为2V 以匹配 ADC 的输入满量程 。
此致
Keshava Rajesh