This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于连接 ADC16DV160 ADC 的差分放大器

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC16DV160, LMH6554, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/708897/differential-amplifier-for-interfacing-with-adc16dv160-adc

主题中讨论的其他器件:ADC16DV160LMH6554THS4541

您好!

在我们的应用中,我们计划使用 ADC p/n ADC16DV160,该 ADC 的输入是 脉冲输入,宽度约为100ns,幅值从0到2V 不等。与您的团队讨论后,我们需要使用差动放大器。我们是否可以将 LMH6554差动放大器与 ADC16DV160配合使用? 您能不能建议 ADC 的输入电路将0转换为2V 以匹配 ADC 的输入满量程 。

此致

Keshava Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Keshava、

    LMH6554绝对可用于驱动该 ADC。 应用电路将取决于您需要的增益、输入类型以及您是否需要对输出进行匹配滤波。 您可以在 LMH6554数据表的图32中看到一个示例电路。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢你的答复。 在我们的应用中,最好需要直流耦合,单电源和输入范围将在0到2V 之间变化,并具有脉冲输入。

    此致

    Keshava Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Keshava、

    当输入信号为0V 时、您可能会遇到 LMH6554输入范围的问题。 我建议查看 THS4541、它具有负轨输入、因此可以一直运行到0V。

    此致、