This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA201:INA201输出精度

Guru**** 2992030 points

Other Parts Discussed in Thread: INA201, INA301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/685856/ina201-ina201-output-accuracy

器件型号:INA201
主题中讨论的其他器件: INA301

您好!

我的客户会遇到 INA201输出精度的问题。

在情况2中、INA201放大器 OUT 引脚将高达1V。 这意味着在设计 OCP 功能时、放大器输出引脚必须设置为高于1V 的 OCP 点、对吗?

他们希望获取此特征的分布数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    如数据表的图1所示、INA201的比较器阈值为0.6V。 另请参阅数据表的第6.6节。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    INA201具有基于 Vsense、Vcm 和 Vs 电压电平的不同精度、尤其是当 Vcm 降至 Vs 以下时、如下面的数据表摘录所示:



    根据您的情况2 (正常或低 Vsense)、放大器输出引脚可能会非常不准确。 您的 VCM、Rs 和 Vs 值是多少?

    当 CMPin 的输入大于0.6V 时、比较器将做出响应。 如果系统要求比较器在不同的电压下跳闸、可使用电阻分压器网络将输出引脚上的电压降低。 例如、在下面的数据表捕获中、如果 Vout = 1.1V、R3 = 4kΩ Ω 且 R4 = 6kΩ Ω、比较器将跳闸。

    此外、INA301具有较低的共模电压范围、根据封装的不同、其引脚对引脚兼容器件与 INA201兼容。 客户可以考虑此部件。


    我将等待您的回复、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../INA201-output-accuracy.docxHiChavez

    请参阅随附的文档、其中附有问题。

    罗杰·丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Roger、

    您是否已经了解了第9.1节"输出与电源斜升注意事项"? 从图37中可以看出、比较器在上电期间触发的情况是不可能的。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roger 和 Kai、您好!

    对于低 Vsense 情况2、放大器的输出是不可预知的。 对于正常运行–一旦 Vs 斜升且 VCM 打开–您似乎在低 Vsense 情况3 (Vsense =~15mV、Isense =~1.5A)下运行。

    要回答您的问题:是的、输出引脚可能会随着电源斜升而上升至1.5V、从而触发 OCP 比较器。 通过在软件中忽略跳闸的初始周期~5ms、可以忽略该初始尖峰。

    我希望这对您有所帮助、如果需要详细信息、请予以回复。

    最棒的
    Manuel Chavez