主题中讨论的其他器件: INA301
您好!
我的客户会遇到 INA201输出精度的问题。
在情况2中、INA201放大器 OUT 引脚将高达1V。 这意味着在设计 OCP 功能时、放大器输出引脚必须设置为高于1V 的 OCP 点、对吗?
他们希望获取此特征的分布数据。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Roger、
INA201具有基于 Vsense、Vcm 和 Vs 电压电平的不同精度、尤其是当 Vcm 降至 Vs 以下时、如下面的数据表摘录所示:
根据您的情况2 (正常或低 Vsense)、放大器输出引脚可能会非常不准确。 您的 VCM、Rs 和 Vs 值是多少?
当 CMPin 的输入大于0.6V 时、比较器将做出响应。 如果系统要求比较器在不同的电压下跳闸、可使用电阻分压器网络将输出引脚上的电压降低。 例如、在下面的数据表捕获中、如果 Vout = 1.1V、R3 = 4kΩ Ω 且 R4 = 6kΩ Ω、比较器将跳闸。
此外、INA301具有较低的共模电压范围、根据封装的不同、其引脚对引脚兼容器件与 INA201兼容。 客户可以考虑此部件。
我将等待您的回复、
Manuel Chavez
e2e.ti.com/.../INA201-output-accuracy.docxHiChavez
请参阅随附的文档、其中附有问题。
罗杰·丁