This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:经过一段时间后放大的输出下降

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TL082, OPA365, TLV9062, OPA2172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/685417/tl082-amplified-output-drops-after-some-time

器件型号:TL082
主题中讨论的其他器件: OPA365TLV9062OPA2172

你(们)好。

我处于一个项目的开发阶段、需要放大从压电元件(超声波)接收到的输出。 我将获得原始输出(不进行放大) ~40mVp-p 发送器压电式的激励为200kHz、12VP-p 方波。

我正在使用 TL082双运算放大器测试该信号的放大。 由于 GBWP 的限制为8MHz[编辑:3MHz]、我将使用增益为15的两级放大(两级)。

电源电压为12V。 当我打开电源时、放大的信号看起来不错、但经过一段时间(~5分钟)后、放大的信号会熄灭、看起来像原始信号。 如果我重新启动电源、放大后的信号会再次变得正常。

问题1 -这种奇怪行为背后的问题是什么?

电路如下所示、

输入和输出波形是、

问题2 -是否最好像 OPA365那样使用具有更高 GBWP 的运算放大器、在该运算放大器中、我可以使用具有更高增益的运算放大器、如100?

此致、

Harish KS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harish、

    TL082的速度不够快、无法满足您的应用需求。 TL082的单位增益频率为3MHz。 因此、在200kHz 时、开环增益仅为23.5dB。 在您的电路中、您选择了200kHz 时的24dB 增益。 这实在太多了。 因此、TL082无法正常工作、因为它没有增益保留来使反馈环路正常工作。 这会导致失真增加。 您的电路就在边缘。 芯片温度的微小变化足以使 TL082从一个瞬间变为另一个瞬间。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、

    如果增益下降一点、则应由 TL082中的带宽变化负责。  

    如果增益下降很多、则检查 TL082引脚上的直流偏置、因为电路中可能存在不良连接。

    Kai 说得对、您需要一个更高带宽的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ron 和 Kai:

    感谢您的回复。

    Ron、直流偏置没有正确的连接。

    您是否想为我的应用推荐任何低成本运算放大器? 此外、还应优先选择任何替代解决方案、例如音频放大器等。

    谢谢、此致、
    Harish KS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harish、

    对于备选器件、如果您需要宽电源电压范围、我会查看 OPA2172。 如果您的电源电压较低、我建议您使用 TLV9062。 这两个器件都是10MHz GBW、现在就适用于您的应用。

    保罗