请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL082 主题中讨论的其他器件: OPA365、 TLV9062、 OPA2172
你(们)好。
我处于一个项目的开发阶段、需要放大从压电元件(超声波)接收到的输出。 我将获得原始输出(不进行放大) ~40mVp-p 发送器压电式的激励为200kHz、12VP-p 方波。
我正在使用 TL082双运算放大器测试该信号的放大。 由于 GBWP 的限制为8MHz[编辑:3MHz]、我将使用增益为15的两级放大(两级)。
电源电压为12V。 当我打开电源时、放大的信号看起来不错、但经过一段时间(~5分钟)后、放大的信号会熄灭、看起来像原始信号。 如果我重新启动电源、放大后的信号会再次变得正常。
问题1 -这种奇怪行为背后的问题是什么?
电路如下所示、
输入和输出波形是、
问题2 -是否最好像 OPA365那样使用具有更高 GBWP 的运算放大器、在该运算放大器中、我可以使用具有更高增益的运算放大器、如100?
此致、
Harish KS