您好!
我的主要问题是放大器选择、我还有一些其他问题。 我将选择一个用于 EMG 处理的放大器。
(1) ADA828比 ADA826更昂贵。 但是、826在高频下具有更好的 CMRR。 我希望828超过826、有什么原因吗? 我知道828具有更好的输入噪声和 VOS、但我认为 CMRR 是 EMG 电路最重要的方面。 此假设是否正确?
(2)我阅读了 TI 的 ECG 设计的 PowerPoint (请参阅随附的)。 它提到了输入的交流耦合、但没有给出结论。 与看起来"传统"的 ECG 波形相比、交流耦合波形看起来失真。 这表示交流耦合是冻结的、但为什么会发生这种情况?
(3)假设我使用的系统是仪表放大器后跟一系列带通滤波器、然后是 ADC。 使用尽可能多的仪表放大器增益来实现高 CMRR 是否有缺点?
e2e.ti.com/.../5430.ECG_5F00_Fundamentals_5F00_condensed.ppt