请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLE2142 尊敬的专家:
我对 TLE2142温度特性有疑问。
请告诉我以下各项的规格值。
ψjt μ A
2.jb
θjt μ A
4.jb
由于它是一种旧产品、因此数据表中未提及它。
由于产品是从过去持续采用的、因此需要客户提供数据。
最棒的,雷加尔
福泽
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.