https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/710158/lmv761-data-sheet
器件型号:LMV761主题中讨论的其他器件: TLV3501A-Q1、 TLV3501
大家好、团队:LMV761的数据表显示:
‘两个引脚之间的电压 不超过 电源电压’和‘输入引脚上的电流±5mA’
但它的表述与 TLV3501A-Q1不同:‘Ω 输入端子被二极管钳位到电源轨。 摆幅超过电源轨0.3V 的输入信号的电流应限制为5mA 或更低'
客户在 TLV3501A 中使用 LMV761、输入电压略高于电源电压、但我们将输入电流限制为2.8mA。 这对他来说已经有了几年的魅力了。
我们的问题是:他做得正确,只有数据表缺少注释‘输入端子是二极管钳位的...' 或者它是否只是一个很好的运气。
客户希望我们给他 具体的答案。 它们在全球范围内具有用于工业用途的此电路器件。
因此、他们非常重要的是、知道这将可靠地工作、或者他们是否必须召回此电路板并修补原理图。
他问"您能不能检查 LMV761是否具有输入钳位二极管并且没有相位反转?"
非常感谢您提前付出的努力。