This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA126:INA126输出在增益= 368时不稳定

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: INA126, OP27

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/707560/ina126-ina126-output-unstable-at-gain-368

器件型号:INA126
主题中讨论的其他器件: OP27

您好!

我使用增益为368 (RG = 220欧姆)的 INA126。 基准引脚的输入约为6.5VDC。 我的输出摆动6 mv! 但是、当我将 RG 更改为500欧姆(增益较小)时、输出就像摇滚一样稳定。 有什么想法,原因是什么? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nader、

    请发布包含输入、输出和基准电压周围电路的原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好、Zak、

    原理图随附。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    扎克,抱歉,它被颠倒了。 是否要我重新连接它? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nader、

    请注意、NMH2415开关会产生大量纹波、并且需要在其输出端使用适当的纹波滤波器。 您的纹波滤波器不足以满足要求。 应在100µH Ω 扼流圈的另一侧添加另一个3µ3 Ω 电容器、以便形成 π 型滤波器。

    OP27的+输入端需要另一个纹波滤波。 将一个100N 电容器从+输入连接到信号接地。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    感谢您的建议。 很好。 只需2点即可进行澄清。 我的电路中 NMH2415的输出滤波器符合 Murata 建议。 2.我测量 NMH2415的输出、它显示稳定的+/- 15V。 此外、在 OP27的引脚3处进行的测量结果显示输出为稳定。 正如我在原始消息中所说的那样、随着我增加 RG、INA126的输出变得稳定。 考虑到以上3点、您是否仍然认为我应该添加额外的滤波? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nader、

    通常、随着增益的增加、稳定性问题会变得更好、而不会更糟。 这让我相信、正如 Kai 提到的、您的系统中有一个纹波正在逐渐上升。 如果该纹波位于电桥的源极上、则会导致共模波动、这将由于器件的 CMRR 而引入额外的误差。 您可以像 Kai 提到的那样添加额外的滤波、或者使用低噪声实验室电源测试电桥、以验证这是否是问题所在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Zak、

    您绝对正确、稳定性随着增益的提高而提高。 也许我在使用不稳定这个词时并不谨慎。 我想我的 INA126输出存在噪声或纹波问题。 我会按照建议进行操作、并让您和 Kai 了解结果。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nader、

    在原理图中、您已将输出纹波滤波器的 L 和 C 反相:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我不明白你的意思,把 L 和 C 反转! 您是指这些值吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nader、

    您有:

    但您应该具有:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    我不是很理解它如何使电容更接近 PS 产生影响? 我们仍然有具有此组成的低通滤波器。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nader、

    如果 L 和 C 的位置相反、则不再有正常工作的输出纹波滤波器。 查看80kHz 纹波频率下阻尼的巨大差异:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你是对的。 我看到这个。 我将校正电路。 我希望该校正将处理输出纹波、因此我可能不需要应用 π 型滤波器。 我们将看到。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雷达

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已得到解决。 如果不是仅在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis