This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF347:同相引脚上的最低正电压

Guru**** 2847480 points

Other Parts Discussed in Thread: LF347, TLV9002, TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/709359/lf347-lowest-positive-voltage-on-noninverting-pin

器件型号:LF347
主题中讨论的其他器件: TLV9002TLV9062

您好!

我尝试使用 LF347 运算放大器将0-2.6VDC 放大为0-3.2VDC、我遇到了一个问题。 我尝试将同相输入驱动至0VDC、但我可以达到的最低电压为0.8VDC。 这使我无法使用应用所需的完整范围。 我将在反相输入上使用反馈配置、使其返回接地。 如果有任何帮助,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dillon、

    您可能会遇到输出摆幅限制问题、但如果您可以提供原理图、输入信号的一些详细信息以及您所驱动的负载类型、我们将能够更好地帮助您。

    观看有关输出摆幅的 TI 高精度实验室视频、以更好地了解该主题(training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-input-and-output-limitations-1)。 LF347在+/-15V 电源上只能达到+/-13.5V、因此您无法达到所述的期望值、这一点我并不感到惊讶。

    如果您需要接近0、我建议查看具有轨到轨输出的放大器。 如果您使用的是低电压电源、TLV9002值得一看。 否则、当我们更好地了解您的应用时、我们可以为您提供一些进一步的建议。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的参考、它非常有用。 因此、如果我在 V+上使用5VDC+、在 V-上使用 OVDC、则根据数据表、" VCM 共模:VCC–+ 4 VCC+–4 V"、我的输入范围应为最小值:4 Vdc 最大值:1 VDC、这看起来不正确:\。 ???

    因此、下面的电路的想法是、我创建一个 PWM、并使用 RC 滤波器将其转换为模拟信号、这似乎可以正常工作、但使用这种方法、我只能达到2.6VDC 最大值。 因此、我尝试使用运算放大器将我的最大值增加到3.14VDC 最大值、这是正常的、但我无法将我的最小值降低到0VDC。 OPAMP 的输出将进入另一个电路板、该电路板通常从电位计获取电压。

    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dillon、

    LF347是一种微型运算放大器、需要的最低电源电压为+/-5V。 允许的共模输入电压范围为-1V...+1V。

    LF347在使用5V 单电源时无法正常工作。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dillon、

    我同意 Kai 的观点- LF347是一款老款放大器、可能不值得您花时间使其在您的应用中正常工作。 我强烈建议您只需用 TLV9062或 TLV9002替换放大器、然后再试一次。 如果您在替换为现代低电压轨到轨运算放大器后仍然遇到问题、则可以进行后置、我们将提供进一步的帮助。

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我会给它一个快照。 谢谢。