Other Parts Discussed in Thread: LF347, TLV9002, TLV9062
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LF347 主题中讨论的其他器件: TLV9002、 TLV9062
您好!
我尝试使用 LF347 运算放大器将0-2.6VDC 放大为0-3.2VDC、我遇到了一个问题。 我尝试将同相输入驱动至0VDC、但我可以达到的最低电压为0.8VDC。 这使我无法使用应用所需的完整范围。 我将在反相输入上使用反馈配置、使其返回接地。 如果有任何帮助,我们将不胜感激。