This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:LM324高电平输出

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM324, TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/709765/lm324-lm324-high-level-output

器件型号:LM324
主题中讨论的其他器件: TLV9002

我一直在 LM324 OA 中为自己的晶振工作,因此我需要知道+5V 单电源接地的输出电压摆幅如何, 在数据表中,如果 RL = 2K,输出电压会下降1.5v。 但在我的电路中,我使用的 RL = 200欧姆,输出电压 VOH 将是相同的?…… 因为 我需要 Vo = 4.096作为内部 ADC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jean Piere、

    您将需要查看图1和2中的输出拉电流和灌电流、这将定义您的 VOH 和 VOL。 在200 Ω 负载和4.096V 输出电压下、您将需要大约20mA 的运算放大器输出、因此我的读数表明、您只能达到大约3V (2V 远离电源)。

    我建议观看我们的 TI 高精度实验室视频第3部分、该部分将进一步讨论此主题: training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps

    要解决此问题、您需要选择 TLV9002等轨到轨输出器件或增加电源电压。

    最棒的
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jean Piere、

    IO 输出电流(拉电流)数据表具有针对整个温度范围的-10mA 最小规格。

    因此、200欧姆电阻可能并不总是能正常工作。 10mA*200欧姆=2V;可能的输出