Other Parts Discussed in Thread: LM324, TLV9002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM324 主题中讨论的其他器件: TLV9002
我一直在 LM324 OA 中为自己的晶振工作,因此我需要知道+5V 单电源接地的输出电压摆幅如何, 在数据表中,如果 RL = 2K,输出电压会下降1.5v。 但在我的电路中,我使用的 RL = 200欧姆,输出电压 VOH 将是相同的?…… 因为 我需要 Vo = 4.096作为内部 ADC