Other Parts Discussed in Thread: LMP8480-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMP8480-Q1 你(们)好
我需要最低的输入偏置电流以实现低功耗。
LMP8480-Q1 D/S 表示每个输入最大12uA。
我可以得到你的答复吗?
[1]那么总输入偏置电流将是24uA (=12uA x 2)?
[2]在 VCC = 0V 时,是否可以知道共模电压= 20V 时的最大输入偏置电流?