This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8480-Q1:关于输入偏置电流

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/709609/lmp8480-q1-about-input-bias-current

器件型号:LMP8480-Q1

你(们)好

我需要最低的输入偏置电流以实现低功耗。

LMP8480-Q1 D/S 表示每个输入最大12uA。

我可以得到你的答复吗?

[1]那么总输入偏置电流将是24uA (=12uA x 2)?

[2]在 VCC = 0V 时,是否可以知道共模电压= 20V 时的最大输入偏置电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul、

    感谢您关注我们的 LMP8480-Q1。 数据表中的输入偏置电流对应于两个输入的平均值、因此 VCC = VRSP = 76V 时的最大值为24uA
    对于该器件架构、Vs=0V 时、输入偏置电流基本为0。