请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ACF2101 您好!
我有关于 ACF2101的一些问题、对于数据表中找不到的研究、我必须在项目中使用这些问题。
1) 1)如果要使用该运算放大器的单通道(例如通道 A)、应如何处理第二个通道以获得最佳性能? 我是否应该将输入引脚短接至接地端并使输出保持开路? 还是应使所有引脚从通道 B 断开?
2) 2)我不会在我的应用中使用多路复用、那么我应该将"SW OUT"和"SW COM"连接到低逻辑杆还是高电平? 这种情况下的输出电压将位于"OUT"引脚上?
此致、
Bartosz