This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1100:上电时输出故障

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1100, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/709412/amc1100-output-is-faulty-when-power-on

器件型号:AMC1100
主题中讨论的其他器件: AMC1301

 我在逆变器设计中使用 AMC1100 DUB。 原理图随附。

1)-当我为器件加电+400V DC = 0V 时,INV_+5V_DC=0。  5Va=5V 、我得到 VOUT (-)= 4VVOUT (+)=1.5V。

2)-当我 运行反相模式 +400V DC = 400V 时,INV_+5V_DC=5V。  5Va=5V 、我得到 VOUT (-)=2VVOUT (+)=3.02V。  1.02V 的电压差是正确的。 但是当我关闭逆变器模式  +400V DC =0V 时,INV_+5V_DC=0V。  5Va=5V 将得到 VOUT (-)=1.5V、VOUT (+)=4V。 VOUT (+)/VOUT (-)随机切换共模电压。

我想向 TI 确认器件问题,或者我们必须以不同的方式使用此 IC?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tahir、

    欢迎访问我们的 E2E 论坛! 您上面说过 VCM 是随机切换的。 当您移除/应用5VA 电源(VDD2源)时、VCM 可能会切换、但不应"随机"切换。 切换 VDD1电源时、VOUT+和 VOUT-的输出状态可能会发生变化。 它取决于 VDD1丢失点通过隔离栅的信号的状态。 AMC1100不提供"失效防护"运行模式。 如果此特性/功能对您的应用至关重要、请查看引脚对引脚兼容的 AMC1301器件。