Other Parts Discussed in Thread: AMC1100, AMC1301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1100 主题中讨论的其他器件: AMC1301
我在逆变器设计中使用 AMC1100 DUB。 原理图随附。
1)-当我为器件加电+400V DC = 0V 时,INV_+5V_DC=0。 5Va=5V 、我得到 VOUT (-)= 4V、VOUT (+)=1.5V。
2)-当我 运行反相模式 +400V DC = 400V 时,INV_+5V_DC=5V。 5Va=5V 、我得到 VOUT (-)=2V、VOUT (+)=3.02V。 1.02V 的电压差是正确的。 但是当我关闭逆变器模式 +400V DC =0V 时,INV_+5V_DC=0V。 5Va=5V 将得到 VOUT (-)=1.5V、VOUT (+)=4V。 VOUT (+)/VOUT (-)随机切换共模电压。
我想向 TI 确认器件问题,或者我们必须以不同的方式使用此 IC?