请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA847 主题中讨论的其他器件: TINA-TI、 TL052
大家好、
我对 互阻抗放大器有一些疑问。
如何 计算 CF 值? 我可以使用哪个公式?
例如 OPA847、我注意到数据表的公式1、该公式位于第11页和
数据表的公式5、见第12页。
Q1因此 、根据运算放大器的稳定性、我想验证 OPA847数据表中的公式1是否正确
由上述文档的图2波特图幅度推导而来。
如果确实如此、 我可以使用 OPA847数据表的公式1 来计算 CF 值、对吧?
问题2. 第12页上 OPA847数据表的公式5是什么? 我何时可以使用它
计算 CF 值的公式? 您能解释 一下公式5吗? 如何确定
要 计算 CF 值的 Zo 值和 NG2值?
问题3. 对于公式1和 公式5,您能否为每个 公式提供一个示例?