This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA847:有关跨阻放大器应用的一些问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA847, TINA-TI, TL052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/707727/opa847-some-questions-about-the-transimpedance-amplifier-application

器件型号:OPA847
主题中讨论的其他器件: TINA-TITL052

大家好、

我对  互阻抗放大器有一些疑问。  

 如何 计算 CF 值?  我可以使用哪个公式?

例如 OPA847、我注意到数据表的公式1、该公式位于第11页和  

  数据表的公式5、见第12页。  

我还注意到本文档:  

Q1因此 、根据运算放大器的稳定性、我想验证 OPA847数据表中的公式1是否正确

 由上述文档的图2波特图幅度推导而来。

如果确实如此、 我可以使用   OPA847数据表的公式1 来计算 CF 值、对吧?

问题2.  第12页上 OPA847数据表的公式5是什么? 我何时可以使用它

计算 CF 值的公式?  您能解释 一下公式5吗?  如何确定

要 计算 CF 值的 Zo 值和 NG2值?

问题3.   对于公式1和  公式5,您能否为每个 公式提供一个示例?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    要回答您的问题:
    1、对于跨阻运算放大器 CF 的计算、OPA847数据表的公式1应该正确、并且应该与随附应用手册中的图2波特图幅度的推导方法相似。
    OPA847数据表中的 forumla 5适用于低增益补偿设计、而不适用于跨阻设计。
    3.见答案1和2。

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    我强烈建议您使用 TINA-TI 对 TIA 进行相位稳定性分析。 使用这些简单的部分理想化公式通常不足以实现稳定的设计。 在任何情况下、在进行相位稳定性分析时都必须考虑 OPAMP 的 Zo、检测器电容、相位超前电容和反馈电阻。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohit、

    感谢您的回复。 所以、对于每个跨阻运算放大器、不仅是 OPA847、我可以使用公式1来计算 CF、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    感谢你的帮助。 您会给我发送一个有关此应用的 TI 电路吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    在下面的示例中、您可以看到 TL052的简化相位稳定性分析结果。 开环输出阻抗为250R、输入电容为12pF。 假设光电二极管的检测器电容为100pF:

    您可以看到相补角始终超过30°。 因此、电路是稳定的。

    瞬态响应中无振铃...

    频率响应没有峰值。

    e2e.ti.com/.../mick1.TSC

    e2e.ti.com/.../mick2.TSC

    Kai