This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:关于精密基准缓冲器

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/708149/opa192-about-precision-reference-buffer

器件型号:OPA192

大家好、
OPA192数据表描述  了第34页的精密基准缓冲器应用。
是否有详细的计算方法和材料可以了解此电路的工作原理?

此致、
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshi、

    您可以自行进行相位稳定性分析、如下所示:

    Hhm、100Hz 至1kHz 之间82°的相位滞后看起来不太令人信服...

    我会使用此电路:

    e2e.ti.com/.../toshi.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshi、

    数据表中显示的 OPA192精密基准缓冲器图 69使用 双反馈和 Riso 在驱动10uF 负载电容时帮助稳定电路。 此 方法 在"TI 高精度实验室-运算放大器:稳定性"的第10.6节中介绍。 查看上述各节非常有用、因为它们彼此相互依赖。 您可以在此处找到高精度实验室信息:

    我 对  OPA192精密基准缓冲器电路的小信号瞬态响应进行了快速 TINA Spice 仿真。  产生 的输出信号过冲很小、这表明 相位裕度非常充足、 并且电路在驱动10uF 负载时保持稳定。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程