This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV172:PSpice 模型问题

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV172, LM358, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/707338/tlv172-pspice-model-problem

器件型号:TLV172
主题中讨论的其他器件: LM358TINA-TI

您好!
客户的 TLV172 PSPICE 模型存在仿真问题(请参阅附件)。 BTW 时、LM358下限达到该仿真、但未达到所需的值。

此致、Holgere2e.ti.com/.../TLV172_5F00_model_5F00_problem.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    我不理解客户遇到的问题。 在我看来、您提供的屏幕截图适用于 LM358型号、而不是 TLV172型号。 从我对错误的理解来看、这似乎是模拟器设置问题、而不是模型问题。

    您能否更清楚地说明问题-电路配置、瞬态仿真的长度等?

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉-我不小心点击了"TI 认为已解决"-请忽略。
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    附加后、您可以找到 TLV172 (作为差分放大器)原理图和设置。 他需要单个静态(DC)仿真。

    此致、Holger

    e2e.ti.com/.../TLV172_5F00_model_5F00_problem_5F00_2.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    我将尝试在 Cadence 复制此电路、看看我是否有任何问题、请允许我在几天内这样做。 同时、我鼓励客户使用 TINA-TI 来使仿真正常工作。

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    我把电路接进 Cadence、没有看到有什么问题。 所有东西都趋同并模拟得很好。 查看您从客户那里提供的信息后、我看到仿真器抱怨没有0V 接地节点。 我建议客户将电路中的接地符号更改为旁边有0的符号。

    此问题与 TLV172有关、但附件显示了使用的 LM358、这是一种老旧且不可靠的模型。 实际使用的是哪种模型?

    请参阅随附的项目文件-让您的客户试用它们、看看它们是否正常工作。

    谢谢、

    Paul

    e2e.ti.com/.../TLV172_5F00_Test_2D00_PSpiceFiles.zip