请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV172 主题中讨论的其他器件: LM358、 TINA-TI
您好!
客户的 TLV172 PSPICE 模型存在仿真问题(请参阅附件)。 BTW 时、LM358下限达到该仿真、但未达到所需的值。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
附加后、您可以找到 TLV172 (作为差分放大器)原理图和设置。 他需要单个静态(DC)仿真。
此致、Holger
您好、Holger、
我把电路接进 Cadence、没有看到有什么问题。 所有东西都趋同并模拟得很好。 查看您从客户那里提供的信息后、我看到仿真器抱怨没有0V 接地节点。 我建议客户将电路中的接地符号更改为旁边有0的符号。
此问题与 TLV172有关、但附件显示了使用的 LM358、这是一种老旧且不可靠的模型。 实际使用的是哪种模型?
请参阅随附的项目文件-让您的客户试用它们、看看它们是否正常工作。
谢谢、
Paul