This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA354:在哪里为 SAR 驱动器添加增益?

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/708028/opa354-where-to-add-gain-for-a-sar-driver

器件型号:OPA354

您好!

我们有一个具有以下功能块的电路:
差分模拟前端- 基本上是具有高抽取率和 CMRR 的高输入阻抗差分放大器
2.抗混叠滤波器
ADC 输入驱动器

为了实现所需的共模性能、差分前端会显著抽取测量的信号(/1000)。 因此、我需要在下游电路中的某个位置包含 GAIN (*25)、以缩放 ADC 的满量程输入信号。

过去,我们使用了具有足够带宽的单位增益放大器和电荷桶,根据应用手册中的 TI 建议驱动 SAR ADC 的输入。

在此配置中、包含此设计所需25增益的最佳放大器块是什么? 如果我们添加到抗混叠滤波器(两级三阶贝塞耳滤波器)、则将每个级设置为5的增益。 或者、设计具有单位增益的抗混叠滤波器并在用于驱动 SAR 的同相级中提供25x 增益是否更好。

我可以离线共享原理图。

非常感谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    在高频电路中、拆分增益始终很有帮助。 因此、两级三阶贝塞耳滤波器的增益设置为5、这听起来是个好主意。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    我同意、第一个选择是为您的信号添加增益的最佳位置。 它既可以通过断开增益来最大限度地提高带宽、也可以通过放大链中较早的信号来最大限度地提高 SNR。

    如果您认为需要更具体的设计建议、可以直接通过电子邮件向我发送原理图、我们可以进行讨论。

    此致、

    肖恩