This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:关于 MTBF & amp;FIT 表示。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/705066/ina333-about-mtbf-fit-means

器件型号:INA333

大家好

例如、我可以从 TI 网站搜索 INA333的 MTBF。

您能否帮助您检查:编号为(5.03x10^9)的单元是什么?  秒还是小时?

谢谢。

青色周

Arrow Electronics。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MTBF 单位为小时、因此这意味着50.3亿小时、而 FIT 意味着在10亿小时内有多少单元将发生故障(MTBF 的倒数)。  由于单个单元发生故障需要50亿小时、因此这意味着在10亿小时的1/5或0.2个单元发生故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    青色

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已经得到了解答。 如果您需要更多帮助、请在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis