您好!
我在使电子电感器发挥作用的电路中使用 LM8261 (IC20)。
在 C193之后的电路末端有一个 ADC 和一个 μ µC。 信号处理在2%至3%的生产中发现了一些大约1kHz 的噪声。 请参阅替换 ICe2e.ti.com/.../NoiseBeforeRepalcement.pdfe2e.ti.com/.../NoiseAfterreplacement.pdf 之前和之后随附的 pdf 文件。
我发现噪声来自 IC20区域、如果我在实验室中将 IC20替换为 LM8261、问题就会得到解决。 请参阅 pdf。
我在某些电路板上执行了此操作、更换效果始终更好。
我不知道这种行为的原因、我认为生产中使用的 LM8261质量很好。
那么、可以是电路吗? 我知道有1M 欧姆的电阻器会产生7µV μ V 的噪声、但我必须使用该值。
您是否在电路中看到任何问题?
LM8261是一款出色的器件、但我能否使用其他运算放大器来改善或解决该噪声问题?
此致
Davide