This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 运算放大器能够在1GHz 时提供超过2V p-p 的单端输出

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/706733/op-amp-capable-of-delivering-single-ended-output-in-excess-of-2v-p-p-at-1ghz

主题中讨论的其他器件:THS3491

 我正在尝试找到一个运算放大器、该放大器能够在1GHz 时向100欧姆的负载提供超过2V p-p 的单端输出。 此类设备是否存在?

Arthur Williams  abw06280@hotmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    THS3491将接近尾声。 它可以在增益为5的情况下将900MHz 应用于100欧姆。