This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:输出电流

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/705152/tlv9062-output-current

器件型号:TLV9062

大家好、
我的客户考虑使用 TVL9062。

1)
数据表显示了有关 ISC 的后续内容。
您能告诉我 Vs=3.5V 时的 ISC 值吗?



2)
图10显示了 Vs=±2.75V 下的"输出电压摆幅与输出电流间的关系"。
 Vs=±1.75V 时是否有相同的数字?



此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    我将在实验室中测试短路电流、并为您提供所询问的电源电压的典型值。 该值仅为典型值、因此预计会随工艺、温度和器件变化而略有变化。 在较低的电源电压下、该值不会大于数据表中给出的50mA。 我不确定它是否会随电源电压变化、因此我将对其进行测试并查看。

    就爪形曲线而言、这些曲线随电源电压变化。 曲线形状相同、但不是从±2.75V 开始、而是从±1.75V 开始、并遵循相同的曲线。

    此致、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    请参阅随附的 ISC 与电源电压间的关系数据。 它看起来不会随电源发生很大变化、从大约3V 到5.5V、变化仅为几毫安。 低于大约3V 时、下降速度会快一点。 不过、这只是一个器件的典型数据-我们不保证该器件的性能、但它对于了解短路电流如何随总电源电压变化仍然很有用。

    e2e.ti.com/.../Isc_5F00_Vs.xlsx

    希望这对您有所帮助、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    非常感谢您的支持!

    此致、
    雅丽塔