This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2171:用于替换 TL082的最小电压检测器电路中的异常电压读数

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TL082, TLV2171, TLV9062, OPA196, TLV9002, OPA191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/715648/tlv2171-abnormal-voltage-reading-in-min-voltage-detector-circuit-to-replace-tl082

器件型号:TLV2171
主题中讨论的其他器件:TL082TLV9062OPA196TLV9002OPA191

您好、专家、

我们将使用 TLV2171替换商品 TL082、并解决最小电压检测器电路中的问题。

使用 TLV2171、您可以帮助检查电路是否存在任何问题吗? 随附的由 TINA 实现的原理图:

e2e.ti.com/.../TLV2171-Valley-detector.TSC

使用 TL082和 TLV2171的主要区别在于:

通过使用 TL082:

输出电压:0.24V

Vin2:1.9V

V-:0.24V

V+:1.9V

通过使用 TL2171:

输出电压:0.24

Vin2:1.59

V-:0.31

V+:1.47

在 TLV2171数据表中、输入引脚处有内部二极管。 最小电压检测器电路中的 TL082和 TLV2171之间的这些差异是否由这些二极管引起?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周您好、

    对于作为比较器运行的运算放大器、运算放大器不能具有内部输入钳位二极管(背对背二极管)。 对于没有内部输入钳位二极管的高电压运算放大器、我建议查看 OPA191或 OPA196。 或 TLV9062或 TLV9002进行低电压操作。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周您好、

    V3、V4、V6和 VS1令我感到困惑。 V3和 V4基准电压吗? 但什么是 V6? 什么是输入信号? 有两个输入信号 V1和 V2吗? 但什么是 VS1?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    您能否帮助了解内部钳位二极管是否会导致此问题? TL082没有内部钳位二极管、对吧?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们进行了验证以确认问题是由内部二极管引起的。

    谢谢。