Other Parts Discussed in Thread: TL082, TLV2171, TLV9062, OPA196, TLV9002, OPA191
主题中讨论的其他器件:TL082、 TLV9062、 OPA196、 TLV9002、 OPA191
您好、专家、
我们将使用 TLV2171替换商品 TL082、并解决最小电压检测器电路中的问题。
使用 TLV2171、您可以帮助检查电路是否存在任何问题吗? 随附的由 TINA 实现的原理图:
e2e.ti.com/.../TLV2171-Valley-detector.TSC
使用 TL082和 TLV2171的主要区别在于:
通过使用 TL082:
输出电压:0.24V
Vin2:1.9V
V-:0.24V
V+:1.9V
通过使用 TL2171:
输出电压:0.24
Vin2:1.59
V-:0.31
V+:1.47
在 TLV2171数据表中、输入引脚处有内部二极管。 最小电压检测器电路中的 TL082和 TLV2171之间的这些差异是否由这些二极管引起?
谢谢。
周