This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:片上分流器是否与器件的其余部分隔离?

Guru**** 2911370 points

Other Parts Discussed in Thread: INA260, INA3221, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/732275/ina260-is-the-on-chip-shunt-isolated-from-the-rest-of-the-device

器件型号:INA260
主题中讨论的其他器件: INA3221INA190

团队、

-分流器是否与器件的其余部分隔离?

该项目中使用了隔离式 DCDC。 目标是能够在 INA260由 DCDC 输出供电时监控 DCDC 输入电流
有可能吗? 您能否建议一种机制来实现这一目的?

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    感谢您访问该论坛。  您能否详细介绍一下您的直流/直流转换器(输入、输出电压和预期电流电平、以及您的客户使用的通用拓扑)。  INA260分流器未隔离。  以下是一些参考设计、它们可能具有帮助您的客户实现目标的可能方法: TIDA-00313、 TIDA-01590、  TIDA-01608。  除了隔离式参考设计之外、 这里 还有一个非隔离式选项、值得一看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    我是终端客户。
    我们使用 Gaia 转换器 MGDBI-04-IC。 输入电压范围为18-36V (典型值为24V)、输出电压为+/-5V。
    输出电流要求约为200mA。

    此致、

    皮埃尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pierre、

    您能否显示原理图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DC_5F00_DC.pdfHi、

    在这里。

    皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    在启动时、我预计到 INA260输入的总线电压将> 18V、而 INA260电源将低于2.7V 的短暂持续时间。  这不会破坏 INA260、但您将无法从 INA260获取任何有意义的输出、因为电源电压低于所需的最小值、我怀疑您的 I2C 线路也不会被充分上拉到必要的电平。  如果在初始启动期间不需要测量、我相信您可以使用此器件。  但是、由于您尝试在毫安范围内进行测量、并且该器件具有相当大的失调电压、因此测量可能具有相对较高的误差百分比(如下图所示)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AnBer、Pierre、您好!

    我没有收到你们所有人的任何后续行动、因此我认为你们正在使用 INA260、或者已经找到适合您需求的替代器件。 因此、我将关闭此线程。 但是、如果您确实需要有关此主题的更多支持、请在下面回复以重新打开该主题或为新主题启动新主题的主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    很抱歉我迟到了回答。

    启动不是问题。 系统在开始轮询 INA260寄存器之前必须引导。 电源将保持稳定。

    另一方面、误差更是一个问题。 输出端需要200mA 的功率。
    转换为输入、这相当于83mA。 在这种情况下、该误差将约为10%。
    由于我们的系统将位于封闭的机柜中、通常温度在50°C 至60°C 之间、甚至会超过10%。

    我看到两个选项:使用具有外部分流器的不同器件、或者只需使用 INA260来监控直流/直流输出电流并接受5-6%的不确定性。

    TI 是否提供了其他嵌入分流电阻器的功率监控器器件?

    此致、

    皮埃尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pierre、

    很抱歉耽误你的回答。 INA260目前是我们产品系列中唯一一款具有集成分流器的功率监控器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的回答。

    我还将考虑使用 INA3221进行电源监控。

    在这里、我必须选择合适的分流电阻器。

    我想知道、为什么在误差计算工具中、我无法选择大于100m Ω 的电阻器? 只是工具限制?

    从"电流感应放大器入门"视频中 、我了解到、在最大电流下、分流电压应保持在可接受的限值范围内(INA3221为+/-163mV)。

    如果我的最大电流为200mA、则分流电阻器的最大值应为815m Ω。 我是对的吗?

    选择大于100m Ω 的分流器也有助于降低低电流时的误差。

    此致、

    皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pierre、

    可能与此相关:

    e2e.ti.com/.../2582135

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pierre、

    如 Kai 所示、输入偏置电流是您避免使用大于10欧姆的大分流电阻器的原因(除非它是 INA190)。 但是、正如您注意到的、刀具切割速度为100m Ω。 这些限值很可能是根据我们认为能够解决所有器件的大多数客户案例而确定的。 现在它已在网络上运行、我们可以获得反馈、了解我们更新时需要修改哪些功能。 个人而言、我希望它是无限的、并在某些条件下发出警告...
    返回到分流器、您的计算是正确的。 这将有助于减少低电流测量时的误差。 如果您担心输入偏置电流会影响您的误差、则可以使用低侧实现来改善测量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick 和 Kai:

    我了解 INA3221的不平衡输入可能产生的问题、这会产生额外偏移。

    我将对此予以注意。

    Patrick、您可以根据需要关闭该主题。

    我现在再也没有问题了。

    此致、

    皮埃尔