Other Parts Discussed in Thread: INA260, INA3221, INA190
主题中讨论的其他器件: INA3221、 INA190
团队、
-分流器是否与器件的其余部分隔离?
该项目中使用了隔离式 DCDC。 目标是能够在 INA260由 DCDC 输出供电时监控 DCDC 输入电流。
有可能吗? 您能否建议一种机制来实现这一目的?
提前感谢、
Anthony
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
AnBer、您好!
感谢您访问该论坛。 您能否详细介绍一下您的直流/直流转换器(输入、输出电压和预期电流电平、以及您的客户使用的通用拓扑)。 INA260分流器未隔离。 以下是一些参考设计、它们可能具有帮助您的客户实现目标的可能方法: TIDA-00313、 TIDA-01590、 TIDA-01608。 除了隔离式参考设计之外、 这里 还有一个非隔离式选项、值得一看。
e2e.ti.com/.../DC_5F00_DC.pdfHi、
在这里。
皮埃尔
尊敬的 Patrick:
感谢您的回答。
我还将考虑使用 INA3221进行电源监控。
在这里、我必须选择合适的分流电阻器。
我想知道、为什么在误差计算工具中、我无法选择大于100m Ω 的电阻器? 只是工具限制?
从"电流感应放大器入门"视频中 、我了解到、在最大电流下、分流电压应保持在可接受的限值范围内(INA3221为+/-163mV)。
如果我的最大电流为200mA、则分流电阻器的最大值应为815m Ω。 我是对的吗?
选择大于100m Ω 的分流器也有助于降低低电流时的误差。
此致、
皮埃尔