This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA200:请告诉我 INA200#39的行为。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: INA200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/732488/ina200-please-tell-me-about-ina200-s-behavior

器件型号:INA200

大家好、团队成员。

我对 INA200的行为有疑问。

请告诉我。

<问题>

Q1:我认为、当 INA200的 CMPIN 端子电压低于0.6V 时、CMPOUT 变为 H、对吗?

Q2:如果 Q1的答案是"是"、我认为在参考数据表图28时会是这样的(请参阅:红线)。 正确吗?

问题3:如果上述问题的答案是"否"、请告诉我原因。

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pokun、您好!

    感谢您考虑使用德州仪器。  当比较器输入超过0.6V 时、CMPOUT 变为高电平。  下图说明了器件的工作模式。  复位标记有一个开销栏、用于指示它是低电平有效、低电平有效对应于透明模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Patrick Simmons - San。

    感谢您的回答。

    从回答中、我觉得您说数据表操作是正确的。

    但是...

    <从客户那里说>

    作为客户的一个问题、据说当 CMPIN = 0.12V (低于0.6V)时、通过将引脚5 (#RESET)设置为 H、CMPIN 也会变为 H。

    <添加说明>

    这与操作是否正确?

    此外、如果有不正确的因素、有哪些因素?

    请帮帮我。

    此致、

    Pokun (Masumi Sekiguchi)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pokun、您好!

    如果我理解正确、您的客户说、无论 CMPIN 是否低于0.6V、当切换复位时、他们都会看到比较器跳闸。 我们不期望这种行为。 也许、复位线路上的信号耦合到 CMPIN 线路上。 您的客户能否在 INA200引脚上提供信号输入的示波器截图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pokun、您好!

    您是否仍需要有关此问题的支持?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pokun、您好!

    由于我在几天内没有听到您的声音、我假设您拥有继续进行设计所需的信息。 因此、我将关闭该线程。 但是、如果您确实需要进一步的支持、只需在下面回复即可重新打开该主题。