请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA200 大家好、团队成员。
我对 INA200的行为有疑问。
请告诉我。
<问题>
Q1:我认为、当 INA200的 CMPIN 端子电压低于0.6V 时、CMPOUT 变为 H、对吗?
Q2:如果 Q1的答案是"是"、我认为在参考数据表图28时会是这样的(请参阅:红线)。 正确吗?
问题3:如果上述问题的答案是"否"、请告诉我原因。
此致、
Masumi Sekiguchi