This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6518:如何配置 LMH6518的过压钳位功能?

Guru**** 2506615 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/731819/lmh6518-how-to-configure-the-overvoltage-clamp-function-of-lmh6518

器件型号:LMH6518

大家好、

   在数据表中、 LMH6518差分输入最大值为1V。 客户希望使用 过压钳位功能来避免差分输入信号大于1V。 您知道如何配置  LMH6518的过压钳位功能吗? 我在数据表中找不到它。

感谢您的帮助!

过压钳位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、您好!

    对于 LMH6518、过压钳位功能被嵌入到阶梯衰减增益设置中、并且它们彼此相连。 没有单独的寄存器来配置器件的过压钳位功能。 您可能需要通读数据表中描述钳位功能的第31页。

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rohit、

       感谢您的帮助! 我还有其他问题。

    1.你说,“他们都是相互联系的。”  衰减增益设置与 过压钳位之间的关系是什么?

    2.如果我们无法配置过压钳位功能、请知道如何避免差分输入电压大于1V 的情况?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、您好!

    数据表的第31页提供了第一个问题的答案、该页描述了钳位功能。 您应该能够使用数据表中的图50、51、52和66来确定每个 LG、HG 和0至20dB 梯形衰减的钳位电压。

    对于大于1V 的差分输入电压、客户期望 LMH6518输入具有多高的电压摆幅? 客户能否在输入端使用差分电阻衰减器、使其处于 LMH6518输入的绝对最大额定值范围内? 此外、您能否提供有关 LMH6518输入的器件馈送的更多详细信息?

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

        客户将 Vin+=4.5V、Vin-=2.5V 提供给 LMH6518。 他们希望 模拟 真实情况。  

        下一步,它们将 Vin+和 Vin-短接,并给出了2,5V=Vin+= Vin-。 有基于 VGA 寄存器不同值的表和结果。

    在红色数字中、存在超规格。 数据表上的规格如下所示。 你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、您好!

    应用 VIN+= 4.5V 和 VIN-= 2.5V 直接违反了+/-1V 差分输入的绝对最大额定值、因为您现在正在对输入施加+2V 差分。 客户在施加2V 差分电压时可能损坏了输入。

    此外、客户似乎看到偏移电压超出规格仅适用于 HG 设置、而不适用于 LG 设置。 我认为这是合理的、因为对于 HG 设置、前置放大器增益在内部设置为30dB。 通过施加2V 差分输入、LMH6518可能会在内部过驱、从而导致客户看到的输出失调电压增加。 另一方面、对于 LG 增益设置、LMH6518在内部可能不会过驱、因此仍将失调电压保持在规格范围内。

    我肯定不建议在输入上施加大于+/-1V 的差异。 客户是否可以使用简单的电阻分压器将4.5V 输入电压转换为2.5V?

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohit、

    因此、我们应该建议客户使用 LG 设置而不是 HG 设置、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohit。

    在数据表中,“7.3.2过压钳位
    LMH6518具有两级钳位、用于保护放大器和 ADC 免受电压瞬态的影响。这些钳位位于输入前置放大器之后、也位于最终输出放大器之后。 钳位电压是使用 SPI 总线设置的。”

    客户反馈数据表说、钳位电压是使用 SPI 总线设置的。 但是、您为什么说它无法配置过压钳位功能?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    是的、我们应该建议客户在输入差分电压较高时使用 LG 设置。 然而、如果将 VIN+= 4.5V 且 VIN-= 2.5V、则直接违反了+/-1V 差分输入的绝对最大额定值、因此必须始终避免这种情况。 客户可以使用以下输入设置将4.5V 输入降至3V。

    "使用 SPI 总线设置钳位电压"是一条错误的陈述、我们将在下一个数据表修订版中进行修复。 器件中没有专用的钳位寄存 器、可使用 SPI 总线设置钳位电压。 实际上、钳位电压设置可通过第7.3.2节过压钳位部分给出的数字进行估算 、并由阶梯衰减设置间接设置。

    此致、

    Rohit