This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA564:IFLAG 和 TFLAG 行为

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA564, TINA-TI, TMP411
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/730558/opa564-iflag-and-tflag-behavior

器件型号:OPA564
主题中讨论的其他器件: TINA-TITMP411

TI、

我使用 OPA564构建了一个电路。 到目前为止,一切似乎都正常,但我正在尝试验证 IFLAG 和 TFLAG 的正确行为。

首先、对于 TFLAG、我要验证与 E/S 引脚结合使用时的行为是否正确。

  • 在我的测试电路中、当 E/S 被拉至低电平(关断)时、TFLAG 似乎为高电平。
  • 当 E/S 为高电平或未连接时、它也是高电平、但已经进入热关断状态。

因此、每当器件关断时、TFLAG 是否为高电平?

其次,对于 IFLAG,我要验证在工作时的正确行为,使用 ILIM 电阻器54.9k (将电流设置为24000 /(54900+5000)= 0.40066778 A)

  • 以这种方式设置时、我无法在电路中获得超过0.300A 的电流。
  • 在同一场景中、我看到电流立即下降到0A、越高、我尝试在该阈值之后推送电流。
  • 因此、我无法触发 IFLAG。
  • 但是、如果我使用20k 与54.9k 并联、例如~14.66k = 1.22A、则它会立即下降到1.05A 左右。

在没有在值之前"关闭" IFLAG 的情况下、如何触发 IFLAG?

值得注意的是、我在两个输出上都使用电平转换电路。 它们是相同的。 和 TFLAG。

在这种情况下、Vdig 为+4.3V、VCC 为+5V。 V-为-6V、V+为+6V

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BGX561

    我们的高级 OPA 人员将在周一之前离开办公室。 届时、我们将向您回复。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题已经解决了!  

    我观察到的问题似乎是两个问题的组合。 首先、我在测试 PCB 上似乎错误标记了 IFLAG 和 TFLAG。 这立即清除了我看到的行为。

    要修改我的上一个问题:  

    当 E/S 引脚被拉至低电平时、IFLAG 是否始终有效?

    我能够验证 IFLAG 在更高的电流限制下是否按预期工作。 使用我之前描述的电阻器设置、它现在始终如一地触发。

    我还通过在高电流下短暂运行不带散热器的 OPA564来验证 TFLAG 是否也按预期工作。

    在我的电平转换电路中、是否有关于如何改进它的任何反馈? 是否有任何关于将其与 OPA564结合使用的问题? 它在 TI-TINA 中似乎可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BGX561、

    以下是您的问题答案:

    当 E/S 引脚被拉至低电平时、IFLAG 是否始终有效? 当 E/S 引脚被拉低时、OPA564进入关断模式。

    是的。 当 OPA564 E/S 引脚被拉至低电平并且放大器进入关断模式时、即使输出关闭且无法提供电流、IFLAG 也是高电平有效。

    在我的电平转换电路中、是否有关于如何改进它的任何反馈?

    我尝试在 TINA 中设置您的电平位移电路、它似乎对我不起作用。 您可以看到以下结果。 如果您提供从仿真中获得的结果、我们可以对其进行比较。

    是否有任何关于将其与 OPA564结合使用的问题? 它在 TI-TINA 中似乎可以正常工作。

    我需要查看您的 TINA-TI 结果。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    您的输入波 VG1和 Vdig 被错误引用。

    由于在 OPA564数据表中、Vdig 以 V-而不是 GND 为基准。 同样、 VG1应以 V-而不是 GND 为基准。

    尝试用 V-替换连接到这些电源的接地、它应按预期工作。

    谢谢。

    相关说明中是否有有关如何在不使用 TMP411的情况下读取 OPA564上的温度传感器(热敏二极管)的参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BGX51、

    我似乎没有像您一样获得足够的电平位移电路信息来设置 TINA-TI 仿真。 尽管如此、如果您发现它正在执行所需的操作、它应该能够很好地与 OPA564标志电路配合使用。

    TSENSE 电路只是一个内部结二极管、用于跟踪输出晶体管附近的结温。 当正向偏置时、它可以指示温度变化、但不能指示实际温度。 二极管的正向电压变化约为-2.2mV/°C 关于 PG 的最后一段。 数据表的21提供了有关该功能的更多信息。 TMP411提供了一种与 TSENSE 二极管结合使用时确定实际结温的精确方法。 我们没有关于将二极管应用为独立元件的任何其他信息。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BGX51

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已经得到了解答。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis