主题中讨论的其他器件: TINA-TI、 TMP411
TI、
我使用 OPA564构建了一个电路。 到目前为止,一切似乎都正常,但我正在尝试验证 IFLAG 和 TFLAG 的正确行为。
首先、对于 TFLAG、我要验证与 E/S 引脚结合使用时的行为是否正确。
- 在我的测试电路中、当 E/S 被拉至低电平(关断)时、TFLAG 似乎为高电平。
- 当 E/S 为高电平或未连接时、它也是高电平、但已经进入热关断状态。
因此、每当器件关断时、TFLAG 是否为高电平?
其次,对于 IFLAG,我要验证在工作时的正确行为,使用 ILIM 电阻器54.9k (将电流设置为24000 /(54900+5000)= 0.40066778 A)
- 以这种方式设置时、我无法在电路中获得超过0.300A 的电流。
- 在同一场景中、我看到电流立即下降到0A、越高、我尝试在该阈值之后推送电流。
- 因此、我无法触发 IFLAG。
- 但是、如果我使用20k 与54.9k 并联、例如~14.66k = 1.22A、则它会立即下降到1.05A 左右。
在没有在值之前"关闭" IFLAG 的情况下、如何触发 IFLAG?
值得注意的是、我在两个输出上都使用电平转换电路。 它们是相同的。 和 TFLAG。
在这种情况下、Vdig 为+4.3V、VCC 为+5V。 V-为-6V、V+为+6V
谢谢