大家好、
我正在进行可见光通信中的距离增强。AM 使用 OSD-100E 光电二极管。AM 设计一个跨阻放大器。该光电二极管的结电容为2500pf、工作面积为100mm2。请推荐最适合光电二极管跨阻放大器设计的 IC
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Priya、
如果 您按照图 5接收器电路在 WCEWS 白皮书中、可以看出光电二极管在偏置时向阴极施加正电压。 因此、正如 Kai 所讨论的那样、它运行在反向偏置上、从而减少结电容。 偏置电路由一个简单的电阻器串组成、该电阻器串由一个2.2k 电阻器和一个100k 电位器串联、连接到+5V 电源。
由于光电二极管反向偏置、流经串联电阻的电流将很低、 二极管两端的反向电压可能为几伏正电压。 然后、二极管连接到 LM339比较 器的反相输入、而不是运算放大器。 另一个 LM339输入、同相输入由 连接在+5V 和接地之间的2k Ω 电位器偏置;因此、同相输入电压可以设置为0V 和+5V 之间的任何电平。 这将建立光电二极管输出电压与之进行比较的电压。
比较器类似于开环运算放大器。 比较 器的增益非常高、其输出将与一个输出轨相对应、或与另一个输出轨相对应、即接近+5V 或接近-5V、因为 LM339由+/-5V 电源供电。
如果您打算在 TIA 电路中使用运算放大 器并应用建议的计算器、则似乎需要使用与预期反向电压相关联的二极管电容。 OSD-100E 光电二极管的在线信息有限、但该二极管系列有一组电容与偏置曲线。 它仅上升到 面积为50mm^2的二极管、而 OSD-100E 的面积为100mm^2。 从其他曲线看、它们具有类似的形状和斜率、您可以简单地将50mm^2二极管的电容加倍、以便在 所示刻度的任何特定偏置电压下获得100mm^2二极管电容。
此致、Thomas
精密放大器应用工程