This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA196A-Q1:生产日期代码

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: INA193, INA196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/726786/ina196a-q1-date-codes

器件型号:INA196A-Q1
主题中讨论的其他器件:INA193INA196

您好!

我想向您核实这些生产日期  代码之间有何差异。

我们从美国工厂获得了一个旧部件、很遗憾 我无法将其捕获。 但我遇到的电流故障高于0-50mA 的规格限制。

我们当前使用的部件如下所示、是根据与经销商的沟通情况从中国工厂购买的。 总之、您可以在这些方面为我们提供帮助吗?

  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nomer、

    感谢您深入了解该论坛。  从照片中很难清晰地看到、但我假设左上角的破折号与我在下图中制作的破折号相同。  如果正确、则制造日期为2011年6月。  至于最下面的内容、您答对了、日期为2008年7月。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    旧器件与最新器件之间是否存在任何差异? 旧的生产日期代码在我们的应用程序上通过、而我们当前购买的批次在0-50mA 范围的测试规格中失败了50%。 旧生产日期代码可以测量4-5mA、而在2011批次中、40%接近50mA 的上限。 10%处于0-50mA 规格范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nomer、

    您能否告诉我们您的分流电阻器值是多少?  如果您尝试测量产生低于20mV Vsense 的电流、则表明您不在数据表中定义的区域内、可能会遇到各种误差。  这里有有关该主题的常见问题解答。  尽管链接线程涉及 INA193、但该链接线程也适用于 INA196。

    如果您的 Vsense 因这些故障而高于20mV、我们想知道您从哪个分销商处购买器件以及何时购买器件。  此外、您是否能够为我们提供原理图、以便我们更好地了解您的运行条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    总线测试(顺序)

    关闭被测电路板的多路复用器通道以连接负载。

    关闭所有总线并关闭继电器。对于每个:上部总线、下部总线、过滤器总线、蓄电池继电器:

    关闭总线并读取电流和电压:

    打开总线并读取电流和电压:

     

    电池电压= 20V

    子总线电压= 20V

    返回的数据变量:

               

               关断电压(V):

                           限值:低:0.0V

                                       高:2.0V

     

               关断电流(mA):

                           限值:低:0.0mA

                                       高电平:50.0mA

     

               导通电压(V):

                           限值:低:18.0V

                                       高:21.0V

     

               导通电流(mA):

                           限值:低:0.0mA

                                       高电平:50.0mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nomer、

    我需要澄清几点。 您说其中一些器件可以测量4-5mA。 根据50mΩ Ω 的最大分流电阻值、这意味着 Vsense 最多为0.005mA* 0.05Ω=250uV。 这完全低于我们为最小运行条件指定的20mV。 即使在50mA 下、您仍低于使用此器件所需的最小值。 如果您尝试测量这些电流电平、则需要增大分流电阻器、使最小 Vsense 电压为20mV。

    如果您不打算测量此电流、并且在切断总线引脚电压时、您会看到4-50mA 电流。 电感器 L3是电流可能仍处于 mA 中的一个可能解释。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、输出端测量的电流为4-5mA。 总线的 Iload 应约为2A、电池的 Iload 应约为3A、分别为99mV 和100mV。 Rsh_max =(Vout /增益)/ILOAD_max 高于 Vsense = 20mV、其中 Vsense = rsh*ILOAD_max

    这意味着当继电器关闭时、  来自电感器 L3的能量会释放回 U20。 当继电器关闭时、我会看到在 rsh 上出现一些电压尖峰。 不确定组件是否可以处理反激式效果。 可能会调整测试时序 或 在 L3上添加反激式二极管。 但是、旧日期代码和2011日期代码失败的原因是什么。

    对于总线电流、它是一样的吗? 我将检查负载连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nomer、

    如果我理解正确、您会说当2A 或3A 通过分流器时、输出非常低(~2.6mV 至5mV)、这使器件看起来仅读数为4-5mA。 如果是这种情况、您可能已损坏器件、这可能是您看到的这些电压尖峰引起的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布线上还有一个通孔、用于将 VIN+和 VIN_连接到 Rsense。 Vos 是否会受到过孔阻抗的影响? 之前您还询问过有关经销商的信息。 我们是 从阿罗亚西亚获得的。 但我们也从慕斯购买了。 50%超出了我们的规格。 我还将尝试根据您的建议增大 Rshunt。 希望这可以解决偏移问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nomer、

    那么、您说 rshunt 和 INA196之间的迹线上是一个过孔吗? 我认为过孔阻抗不会对您的 Vos 产生很大影响。 但是、如果 rshunt 和 INA196之间的走线非常长并且长度不匹配、那么我怀疑偏移和增益可能会受到一些影响。 当器件超出您的规格时、您在 INA196的输出端看到的电压确切值是多少? 在这种情况下、一定要告诉我分流器上的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nomer、

    我们一段时间内没有听到您的声音。 因此、我们假设您的问题已解决、并将关闭此主题。 但是、如果您需要进一步的支持、请在下面回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:
    我们尝试短接分流电阻器,测量的输出电流在0-50mA 规格范围内,大约为20mA,以前高于50mA。 每当我们降低分流电阻器值时、负载消耗的电流会更高、灌电流会降低、从而降低引脚3的输出。 我们将执行更多采样来最终确定分流电阻器值。

    我能够获得此部件、请参阅下面标有83Z2的底部图片。  我们  从我们的美国工厂获得的、 我先前曾向您提到该部件已通过。  这 是否与2008年批量相同? 它是否已停产?

    对于源自中国工厂的2011年及以后的批次、我们可能会考虑完全改用新的分流电阻器。

    谢谢。