This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS321:最大限度减小运算放大器余量的电路或其他解决方案

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TS321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/732423/ts321-circuit-or-other-solution-to-minimize-headroom-of-the-op-amp

器件型号:TS321

大家好、我在使用 OP 时遇到了问题。 余量是我的应用中最关注的问题。 但是、我发现输出电压大约为0.3V、没有任何输入、我认为这可能是器件的余量。

问题是 TI 是否为我的应用提供了其他低余量解决方案? 无论更换元件还是添加外部电路、都是如此。 我的目标低于0.1V 余量。

谢谢、

张志源  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    我们需要一个原理图来讨论这一点。

    "余量"是什么意思? 失调电压?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如 Kai 提到的、请解释一下余量是什么意思? 通常使用余量作为一个术语来解释输出电压摆动到电源轨的接近程度。 TS321可在10kohm 负载下摆动15mV 至负电源。

    如果输出摆幅至轨等于"余量"的含义、我们还需要知道输出电流是多少。

    原理图和电源电压的了解也将帮助我们为您确定器件。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供请求的信息以帮助我们找到您的器件?

    谢谢、

    Tim Claycomb