请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS321 大家好、我在使用 OP 时遇到了问题。 余量是我的应用中最关注的问题。 但是、我发现输出电压大约为0.3V、没有任何输入、我认为这可能是器件的余量。
问题是 TI 是否为我的应用提供了其他低余量解决方案? 无论更换元件还是添加外部电路、都是如此。 我的目标低于0.1V 余量。
谢谢、
张志源
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.