This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMH6624:Tina TI

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMH6624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/732644/tina-spice-lmh6624-tina-ti

器件型号:LMH6624
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我在仿真 LMH6624时遇到了一些小问题。 我想将此器件用于巴特沃斯滤波器四阶滤波器。 我要使用的最大频率为1MHz。

我尝试过的应用似乎都不起作用、因此我将其故障分析到了开头、并尝试了一些标准同相电路。  

1MHz 时的输入电压为100mV。  

为什么仿真会进入饱和状态、反之亦然、电压跟随器似乎可以工作。 我错过了什么吗? 我不知道我的错误在哪里=(.

我感谢你的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    如果使用单电源电压为 LMH6624供电、则需要设置直流工作点、如数据表图56所示。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、您好、感谢您的快速回答! 我已经尝试过这个...输出与我上传的图片中的输出相同。 此外、我已将输入信号的偏移设置为50mV、因为我后面的信号也不是交流电。 我读了一些关于相移解补偿的内容,但我认为我不在这个范围内:/也许我错了,这对我的应用很重要
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    您能否发布 TINA-TI 文件?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../try1.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此文件中的值已更改。 但我也不起作用。 我认为它必须与仿真程序本身有关
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    如果使用单电源电压、则必须注意直流工作点不会被信号增益放大。 因此、您迫切需要 C2引入的反馈环路中的高通:

    e2e.ti.com/.../stefan.TSC

    Kai