请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH6624 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我在仿真 LMH6624时遇到了一些小问题。 我想将此器件用于巴特沃斯滤波器四阶滤波器。 我要使用的最大频率为1MHz。
我尝试过的应用似乎都不起作用、因此我将其故障分析到了开头、并尝试了一些标准同相电路。
1MHz 时的输入电压为100mV。
为什么仿真会进入饱和状态、反之亦然、电压跟随器似乎可以工作。 我错过了什么吗? 我不知道我的错误在哪里=(.
我感谢你的任何帮助。