Other Parts Discussed in Thread: OPA2277, OPA189, OPA2189, OPA454
主题中讨论的其他器件: OPA189、 OPA2189、 OPA454
您好:
我想检查 OPA 系列是否可以 在±2V 至±20V 的电压下工作?
目前、OPA2277可在最大18V 的电压下运行
并且驱动能力可能高达50mA 或更高?
应用将是使用的13~15英寸 LCD 面板 T-CON 板。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Kay、
我们认为 OPA2277是一款精密高电压运算放大 器、其绝对最大电源电压为36V (+/-18V)、并且略低于通常的4V (+/-2V)最小电源电压。 几乎所有 TI 的新型精密运算放大 器的最小额定电源电压都为4.5V (+/-2.25V)、但绝对最大额定电源电压却扩展至40V (+/-20V)。 对于它们来说、最小4V 是一个问题。
另一个考虑因素、即50mA 输出电流 、超出 了我们大多数精密放大器的高端功能。 其中一个原因是运算放大器通常采用的超小型封装存在热限制。 如果运算放大 器能够提供在将器件应用于高电压、高电流应用之前必须充分考虑的输出电流电平。
如果应用能够适应4.5V 的最小电源电压、 则现在可用的 OPA189可能是一个选项。 其电源电压范围为4.5V 至40V、其典型短路 短路电流 ISC 的额定值 为±65mA。 数据表图12和13中显示的输出电压摆幅与输出电流间的关系图表明、在整个温度范围内、典型输出电流高于50mA。 需要进行热分析、以确保 OPA189在 预期工作条件下不超过最高结温(Tj、150°C)。 双 路运算放大器版本 OPA2189将在中提供 2019年。
您可以在此处查看 OPA189数据表:
另一款非常适合此类高电压、高电流应用的精密运算放大器是 OPA454。 其封装设计用于更高功率的设计。 其高电压能力最大为100V (+/-50V)、输出电流能力大于50mA、但其最小额定电压为10V (+/-5V)。 如果应用能够满足更高的低电压要求、则该 运算放大器可能是理想的。
此致、Thomas
精密放大器应用工程