This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2277:正在寻找更广范围的解决方案

Guru**** 2502415 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2277, OPA189, OPA2189, OPA454

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/727275/opa2277-searching-solution-for-wider-range

器件型号:OPA2277
主题中讨论的其他器件: OPA189OPA2189OPA454

您好:

我想检查 OPA 系列是否可以 在±2V 至±20V 的电压下工作?

目前、OPA2277可在最大18V 的电压下运行  

并且驱动能力可能高达50mA 或更高?  

应用将是使用的13~15英寸 LCD 面板 T-CON 板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kay、

    我们认为 OPA2277是一款精密高电压运算放大 器、其绝对最大电源电压为36V (+/-18V)、并且略低于通常的4V (+/-2V)最小电源电压。 几乎所有 TI 的新型精密运算放大 器的最小额定电源电压都为4.5V (+/-2.25V)、但绝对最大额定电源电压却扩展至40V (+/-20V)。  对于它们来说、最小4V 是一个问题。

    另一个考虑因素、即50mA 输出电流 、超出  了我们大多数精密放大器的高端功能。  其中一个原因是运算放大器通常采用的超小型封装存在热限制。  如果运算放大  器能够提供在将器件应用于高电压、高电流应用之前必须充分考虑的输出电流电平。

    如果应用能够适应4.5V 的最小电源电压、 则现在可用的 OPA189可能是一个选项。 其电源电压范围为4.5V 至40V、其典型短路 短路电流 ISC 的额定值  为±65mA。 数据表图12和13中显示的输出电压摆幅与输出电流间的关系图表明、在整个温度范围内、典型输出电流高于50mA。 需要进行热分析、以确保 OPA189在 预期工作条件下不超过最高结温(Tj、150°C)。 双 路运算放大器版本 OPA2189将在中提供  2019年。

    您可以在此处查看 OPA189数据表:

         另一款非常适合此类高电压、高电流应用的精密运算放大器是 OPA454。 其封装设计用于更高功率的设计。 其高电压能力最大为100V (+/-50V)、输出电流能力大于50mA、但其最小额定电压为10V (+/-5V)。 如果应用能够满足更高的低电压要求、则该 运算放大器可能是理想的。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kay

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要更多帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dennis:

    再次感谢您分享信息。 目前对此没有其他问题。