This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9061:有关带宽限制的问题。

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9061, OPA322, TL431, TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/731451/tlv9061-question-about-bandwidth-limit

器件型号:TLV9061
主题中讨论的其他器件: OPA322、 TL431、 TLV9062

大家好、团队、

我们打算向我的客户推广 TLV9061以替代 OPA322、他们的应用将是反馈误差放大器、但 RD 担心 TLV9061 BW = 10MHz 低于 OPA322 BW = 20MHz、这可能会带来潜在风险。

您能评论一下 TLV9061是否适用于误差放大器应用吗? 有任何与 BW = 10MHz 相关的问题吗?

电源系统工作频率为65KHz、因此 FCO 应< 6.5KHz。

谢谢、

Martine2e.ti.com/.../Schematic_5F00_OPA322-error-amp_2E00_.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    我是否了解所需的系统带宽为65kHz? 您需要哪种类型的增益? 只要增益和电路带宽的乘积小于10MHz、您就可以了。

    如果您可以附加有用的原理图、 我们将能够查看原理图、并通过转至较低的 BW 部分来告知您是否存在任何稳定性问题。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经连接了原理图、您看不到吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我错过了这个机会。 我将对其进行审核并返回给您。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    没关系。
    如果65KHz 正常、还请告诉我 TLV9061可以处理的最大允许工作频率。
    谢谢、
    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    我要这个。 我看不到 S_AVDD 的值是多少。 你可以提供这个吗?

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    它是3.3V 电源。

    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    我对这个原理图有几个问题。

    首先、当 S_AVDD=3.3V 时、D471几乎一直被正向偏置、这似乎是不正确的。 这是基于这样一个假设:运算放大器的输入电压为6V 或更高(运算放大器的共模电压为来自12V_REF 引脚的6V)。

    其次、Vref 电路采用12V 基准、将其分压至6V、这远高于 S_AVDD、会导致运算放大器中的 ESD 单元导通。 该电压需要处于放大器的共模范围内。

    最后、我们通常会在伺服环路中看到这些类型的电路-您能否与我分享电路的其余部分、以便我能够正确地对其进行仿真并向您展示两个器件之间的结果? 如果我可以看到生成12V_DET 电压的内容以及12V_FB 的位置、这将非常有帮助。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    在这里、我重新连接原理图以回答您的问题、根据反馈电阻分压器、我们很容易得出输入电压大约为1.1V、而不是6V。 此外、12V_REF 只是一个节点名称、它不是12V 电平、实际上、它来自数字控制器、目的是微调输出电压。

    如果不清楚、请告诉我。

    请帮助验证此设计。

    谢谢、

    Martin

    e2e.ti.com/.../1588.Schematic_5F00_OPA322-error-amp_2E00_.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    我想、我还有点难理解。 12V_REF 的幅度范围是多少? 它通常为0V 吗?

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    当然不是、通常情况下、0V 是怎样的? 如果它通常为0V、那么输出也将为0V、不是吗?
    当然、它几乎等于输入电压(大约1.1V)、因此输出将为~12V、范围相当小、应该大约为1.0V~1.2V、目的是通过每个服务器 PSU 将出厂时的输出电压微调到非常接近12.00V。
    您能帮助审查设计吗?
    谢谢、
    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    对于此类反相运算放大器配置、共模电压由运算放大器同相引脚上的电压设置。

    这个电路对我来说很奇怪、因为正如我之前提到的、我们通常会将这种带电容器的电路看作是反馈路径、它被用作积分器电路、对于像 本文档图2中所示的电路也是如此。

    如果您只是想了解输入12V 信号(分压至1.1V)之间的差异并将其与1.1V 基准进行比较、那么为什么不只使用这样的电路?

    我们还有 一本电路指导手册 、其中也讨论了这种类型的电路。

    您可以回答的最重要的问题是12V_FB 需要使用哪种类型的信号? 它只是输入和基准之间的差异吗? 或者是否有必要的集成功能?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    不、您的原理图是直流放大器、但实际上我客户的电路是误差放大器。 它们完全不同。

    我客户的电路是电源原理图、与随附的幻灯片2类似、在大多数情况下、TL431用作具有内部固定2.5V 基准电压的反馈环路、这可以将系统控制为稳定的输出电压。 同时、它需要外部 RC 网络作为环路补偿、以避免出现不稳定的振荡。

    但是、在我的客户案例中、他们使用 OPA322作为误差放大器、将数字控制器的可调基准电压代替 TL431、正如我提到过的、该可调 VREF 用于获得更精确的输出电压。 希望这可以帮助您理解。

    如前所述、它们的电源具有65KHz 的开关频率、以电源稳定性为原则、穿越频率应小于 FSW/10=6.5KHz、因此实际上、它们具有的 FCO 大约为5kHz。

    根据上述信息、您能否帮助确认、如果 TLV9061 BW = 10MHz 足够好、而不是 OPA322 BW = 20MHz? 这是我的主要支持需求、请提供帮助。

    谢谢、

    Martin

    e2e.ti.com/.../4426.Schematic_5F00_OPA322-error-amp_2E00_.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您花时间帮助我更详细地了解您的电路。 我能够对该电路进行仿真并获得您所需的结果。

    比较 OPA322和 TLV9062、结果基本相同。 在分析整个系统的环路增益和稳定性时、相位裕度仅有轻微损失-只有3度。

    通过比较系统的正向增益(闭环)、我们可以看到、这些增益在大约265kHz 之前基本相同、远远超出电源带宽。

    只要客户对 OPA322解决方案感到满意、并且它的功能和所需的功能、那么 TLV9062就不会出现问题。

    我已附上了仿真结果、供您查看。

    最棒的

    Paul

    e2e.ti.com/.../ErrorAmp.zip